This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:需要 CCS 版本2 (IDE 2.20.0)才能处理旧工程文件、或需要帮助在最新 IDE 上导入相同文件。

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1357687/tms320vc5416-need-ccs-version-2-ide-2-20-0-for-working-on-old-project-files-or-need-assist-to-import-the-same-on-the-latest-ide

大家好!

我们有在 CCS 版本2 (IDE 2.20.0)上开发的非常旧的源代码项目文件、并查找相同 IDE 的安装文件、因为在最新的 CCS IDE 上导入这些源代码失败。 您能否分享相同内容以打开和使用旧的项目文件? (附加信息:这些源代码项目文件包含'.prj'、'.paf'、'.pjt'文件)。 不确定这些项目文件是否可以导入到最新的 IDE 中。

此致、

阿梅恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameen:

    TI 仍支持的最旧的 CCS 版本是 CCS 3.3.83.20。 您可以在 CCStudio IDE、配置、编译器或调试器中找到它| TI.com

    CCS 3.3有可能能够从 CCS 2.2导入项目文件。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我已尝试安装3.3版本、但无法在我的系统上安装。 安装时弹出的消息是"DRK"错误。 我的系统是 Windows 10。 即使在安装之后也会出现以下弹出消息。

    即使对于 v5.5、也如下所示:

    我认为、至 CCS v5.5版本支持该 DSP。 但是、安装 v5.5后、CCS 无法识别源代码项目文件、因为可能是因为 CCS v5.5无法访问".prj"文件。 我不确定下一步可以做些什么。

    最好能共享  CCS 版本2的安装文件(IDE 2.20.0)。 再次,不确定如何安装!

    期待得到帮助。

    此致、

    阿梅恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameenu:

    可以。 CCS 2.2已有20多年的历史。 Windows 版本存在问题。

    正如我在之前的帖子中提到的、最旧的 CCS 版本 TI 仍然支持3.3。 我们不再提供 CCS 2.2。 此外、即使我们有一个、它也可能无法在 Windows10/11

    现在您的最佳选择是根据 CCS 2.2项目文件创建新的 CCS 项目(您可以使用文本编辑器打开  prj'、'.PAF'、'.pjt' 文件)

    此致、

    明