请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U 您好
RGMII H/W 配置如下。
PHY 连接到 CPSW5G 中的端口1。

它将用作本机以太网方法。
我按如下所示设置 DTS 配置、因此、请复查它。
&{/} {
aliases {
ethernet1 = "/bus@100000/ethernet@c000000/ethernet-ports/port@1";
ethernet2 = "/bus@100000/ethernet@c000000/ethernet-ports/port@2";
ethernet3 = "/bus@100000/ethernet@c000000/ethernet-ports/port@3";
ethernet4 = "/bus@100000/ethernet@c000000/ethernet-ports/port@4";
};
};
&cpsw0 {
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&rgmii1_pins_default>
};
&cpsw0_port1 {
status = "okay";
phy-handle = <&cpsw5g_phy0>;
phy-mode = "rgmii-rxid";
mac-address = [00 00 00 00 00 00];
phys = <&cpsw0_phy_gmii_sel 1>;
};
&cpsw5g_mdio {
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&mdio0_pins_default>;
bus_freq = <1000000>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
cpsw5g_phy0: ethernet-phy@0 {
reg = <0>;
ti,rx-internal-delay = <DP83867_RGMIIDCTL_2_00_NS>;
ti,fifo-depth = <DP83867_PHYCR_FIFO_DEPTH_4_B_NIB>;
ti,min-output-impedance;
};
&main_pmx0 {
mdio0_pins_default: mdio0-pins-default {
pinctrl-single,pins = <
J721E_IOPAD(0xa8, PIN_OUTPUT, 5) /* (W19) UART8_TXD.MDIO0_MDC */
J721E_IOPAD(0xa4, PIN_INPUT, 5) /* (W14) UART8_RXD.MDIO0_MDIO */
>;
};
rgmii1_pins_default: rgmii1-pins-default {
pinctrl-single,pins = <
J721E_IOPAD(0x4, PIN_INPUT, 4) /* (AA17) RMII1_RXD0.RGMII1_RD0 */
J721E_IOPAD(0x8, PIN_INPUT, 4) /* (Y15) RMII1_RXD1.RGMII1_RD1 */
J721E_IOPAD(0xc, PIN_INPUT, 4) /* (AA20) RMII1_CRS_DV.RGMII1_RD2 */
J721E_IOPAD(0x10, PIN_INPUT, 4) /* (Y17) RMII1_RX_ER.RGMII1_RD3 */
J721E_IOPAD(0x1c, PIN_INPUT, 4) /* (AA19) RMII1_TXD1.RGMII1_RXC */
J721E_IOPAD(0x14, PIN_INPUT, 4) /* (Y16) RMII1_TXD0.RGMII1_RX_CTL */
J721E_IOPAD(0x30, PIN_OUTPUT, 4) /* (Y18) MCAN2_TX.RGMII1_TD0 */
J721E_IOPAD(0x34, PIN_OUTPUT, 4) /* (Y19) MCAN2_RX.RGMII1_TD1 */
J721E_IOPAD(0x38, PIN_OUTPUT, 4) /* (Y21) MCAN3_TX.RGMII1_TD2 */
J721E_IOPAD(0x3c, PIN_OUTPUT, 4) /* (W16) MCAN3_RX.RGMII1_TD3 */
J721E_IOPAD(0x44, PIN_OUTPUT, 4) /* (Y20) MCAN4_RX.RGMII1_TXC */
J721E_IOPAD(0x40, PIN_OUTPUT, 4) /* (W15) MCAN4_TX.RGMII1_TX_CTL */
>;
};
};
是否有任何问题或需要添加的内容?
此致、
渡岘