您好、TI 团队、
我发现、当使用 am5716 RT Linux SDK 9.2版本时、许多引脚被设定为 GPIO、无法通过以下方法输出高电平和低电平:
root@am57xx-evm:~ echo 229 >/sys/class/gpio/export
root@am57xx-evm:~# echo out >/sys/class/gpio/gpio229
root 用户@am57xx-evm:~# echo 1 >/sys/class/gpio/gpio229/value
完成上述操作后、我用万用表测得电压大约为0.65V。 我已在 uboot 代码中将 gpio224 (VOUT1_D5)设置为 M14、如以下屏幕截图所示:

我是否可以知道 如何配置代码以便将 VOUT1D5设置为用作 GPIO?