This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG-17:咨询 TDA2E 电源序列

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2E, TPS65919-Q1, LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1303909/tda2eg-17-ask-about-tda2e-power-supply-sequences

器件型号:TDA2EG-17
主题中讨论的其他器件:TDA2ETPS65919-Q1LP8733

大家好、

我的客户正在使用 TDA2E 平台、 解决方案是 PMIC (TPS65919)+SOC:TDA2EGBHQCBDQ1、他们发现了两个电源序列并且不知道如何选择、请帮助解答或者您能否提供 TDA2E 电源序列、谢谢!

 处理器数据表左侧 TPS65919-Q1电源管理单元(PMU)(修订版 A)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65919-q1.pdf?ts = 1702523737603&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dtps65919-q1%2526nr%253D85

右侧是  

为 DRA78x 和 TDA3x 供电的 TPS65919-Q1和 TPS65917-Q1用户指南(修订版 E)  

此致!

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我可能不完全理解这个问题。  但是...第一个链接是 PMIC 的通用数据表。  第二个链接介绍如何使用 PMIC 连接到 TDA SoC。

    他们是否已经设计和构建了系统?  还是在设计新系统?

    谢谢。

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kcastille、

    您能否向我们分享关闭到活动电源序列、我客户的 系统是  PMIC (TPS65919)+SOC:TDA2EGBHQCBDQ1。 提前感谢!

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    很抱歉、我错了原来的问题。  指向 DRA78x/TDA3x 的 TPS65919的第二个链接适用于 Jacinto 6系列中的不同 SoC。

    最佳/推荐参考是 TDA2Ex-17 EVM (也称为 DRA71x EVM):

    DRA71XEVM

        下载 DRA71x/DRA79x/TDA2Ex17/AM570x CPU 板原理图修订版 D (修订版 B)    

    PMIC 电源解决方案基于   LP8733和 LP8732 PMIC 构建而成。  

    此致、

    凯尔