This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4不向传感器发送 ae 和 awb 设置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1309379/tda4vm-tda4-do-not-send-ae-and-awb-setting-to-sensor

器件型号:TDA4VM

您好、 TI!

   我的 SDK 为 09.01.00.06、  ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_01_00_06 、 但 TDA4不会将 ae 和 awb 设置发送到传感器。   谢谢、请帮我检查一下。

TDA4VM:8M 摄像头运行报告不完整帧错误-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    由于这是同一个问题、请在原始主题中继续讨论该问题。 分配给您问题的工程师将在那里回答您的问题。 如果您有单独的问题、则可以打开新的线程。  

    此致!

    阿莎