This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:AM64-SK GP 器件中的闪存 SOC 初始化二进制文件失败

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1308825/sk-am64-flash-soc-initialization-binary-failed-in-am64-sk-gp-device

器件型号:SK-AM64

您好!

   我不熟悉 MCU+SDK、只是想学习如何在刷写 SOC 初始化二进制文件的同时在 AM64X-SK 中运行和加载一些示例。我在使用 GP 后面临问题、请帮助我解决这个问题。

C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_09_01_00_41\tools\boot\socid_parser>python uart_boot_socid.py -d am64x --string=01000000011a0000616d3634780000000000475020200000010000000100
----------------
SoC ID 标头信息:
----------------
数字锁定数           :1
----------------
SoC ID 公共 ROM 信息:
----------------
SubBlockId          :1
SubBlockSize        : 26
DeviceName          :am64x
设备类型          : GP
DMSC ROM 版本    :[0、1、0、0]
R5 ROM 版本      :[0、1、0、0]

C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_09_01_00_41\tools\boot>python uart_uniflash.py -p COM8 --cfg=sbl_prebuild/am64x-sk/python default_sbl_null.cfg

 

正在解析配置文件...
正在解析配置文件...成功。 找到2个命令!!!

 

正在执行命令1/2...
找到闪存写入器...正在发送 sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage
发送了闪存写入器 sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage、在31.97秒内大小为329349字节。

 

正在执行命令2/ 2 ...
命令参数:--file=sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_null.release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
发送 sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:  0%|| 0/296021                     [00:00senderror:Expected NAK、CRC、EOT or CAN;GOT b'1'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'0'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'1'
发送错误:ERROR_COUNT 达到10、正在中止。
发送 sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:  0%||2/296021        [01:30<7424:05:16、90.29s/bytes]
[ERROR] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、
对 EVM 进行下电上电、然后再次运行此脚本!!

谢谢。

普拉桑特公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanth、

    问题的发生主要是由于您在使用 GP 器件时使用了 HSFS 映像。 由于您使用的是 GP 器件、因此也无法使用最新的 MCU+ SDK 版本、因为它们已取消对 GP 器件的支持、而现在仅支持 HS 器件。 我们强烈建议切换到 HSFS 器件、以利用较新版本的 SDK。

    目前、您可以使用支持 GP 器件的最后一个版本 MCU+ SDK v8.6。

    此致、

    普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢重新发布 v8.6 SDK 的帮助问题。

    此致、

    普拉萨恩特