This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:PROCESSOR-SDK-AM62X

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1305118/processor-sdk-am62x-processor-sdk-am62x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

您好!

我们现在能够从 GitHub - PionixPublic/ti-am62x-EVSE-SDK 构建映像:适用于 TI am62x EVSE 平台的软件开发套件。   并闪存到目标板 PHYTEC、但我们无法看到任何可执行文件、您能告诉我们、问题可能是什么。 在上电过程中、PHYTEC AM62x 板转至登录提示符、不执行任何应用程序。

已附加"systemctl status"的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编写的当前代码旨在与一些其他电路板一起运行、而这些电路板不可购买。 我假设您自己运行的是 PHYTEC 板。

    我目前没有系统在我面前,但如果你键入 journalctl | grep -i Everest ,你可能会收到一条消息,说该过程因缺少以太网端口而终止。

    我不在办公室,直到1月的第一个星期。 您有兴趣了解哪些特性?

    此致、

    舒耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试图给出您给出的 命令、附加屏幕截图。我们使用的是通过 HDMI 连接到目标板的 LCD 显示器。我们无法运行应用程序屏幕、您可以要求提供帮助吗?

    此致、

    赛拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个可用的串行端口连接- Linux 控制台。 在以太网连接器旁边有一个标记为 debug UART 的微型 USB 连接器。 您可以连接到 Windows 计算机或 Linux 并运行串行终端程序、通过此串行线路进行连接、以运行上面的程序。

    此致、

    舒耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将尝试在通过 HDMI 连接到目标板的 LCD 监视器上运行此程序、并且我们将尝试通过调试端口使用 TerraTerm 作为串行终端来运行应用程序。

    但是、当我们启动板时、我们没有看到在 LCD 屏幕上运行任何应用程序。

    此致、

    赛拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    u-boot 配置中可能缺少某些东西。 如果将 SD 卡放入 Linux 计算机、则应安装两个驱动器。 请在引导分区或驱动器中列出 uEnv.txt 的内容。

    此致、

    舒耶勒