This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:MCU0或 MCU1内核上的 MCAL 示例 MCUSW 应用

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1308666/tda4vh-q1-mcal-example-mcusw-application-on-mcu0-or-mcu1-core

器件型号:TDA4VH-Q1

您好!  

我们希望以 SPL 方法引导 MCU1内核、

但下面的链接介绍了如何使用 CCS 或 SBL 方法运行 MCUSW 示例。 如何 使用 SPL 方法运行 dio_app mcusw 示例。  

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/mcusw_c_ug_build_jacinto_top.html#mcusw_run_eg

此致、  

马诺伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道您使用的是哪个 SDK 版本吗? 因为在 SDK 9.0之前和之后版本中、MCU1_0的编译与

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们使用的是 09.01.00.06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    您可以按照 URL software-dl.ti.com/.../developer_notes_mcu1_0_sysfw.html 中的步骤操作

    若要更新 MCU (DM) R5F 固件二进制文件、需要使用如下所述的新固件二进制文件重新编译 tispl.bin:

    1. 转至 Linux 安装程序、并将现有的 R5F MCU (DM)固件二进制文件替换为新的固件

    主机# CP / /board-support/prebuilt-images/ti-dm/j721e/ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f
    
    1. 重新编译 u-boot 以使用顶级 makefile 重新生成 tispl.bin。

    host# make u-boot
    

      有关顶级 makefile 的更多详细信息、请参阅顶级 Makefile。

    1. 替换 sdcard 的引导分区中包含新 R5F 固件二进制文件的更新 tispl.bin 并重新引导

    host# sudo cp board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin /media/$user/boot


    另外、请查看常见问题解答、

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/931992/faq-tda4vm-application-in-the-psdkra-runs-standalone-from-sbl-but-doesn-t-run-alongside-linux

    我们正在单独测试 MCAL 示例、SDK 中的某些应用用于独立驱动程序测试、将使用 CCS 或 SBL 引导流程独立运行。 当我们将这些应用程序放在 Linux 文件系统中的/lib/firmware 中时、这些应用程序可能无法运行、这可能是由于上述常见问题解答中提到的许多原因。

    此致

    M·塔伦