This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:A72和 R5使用相同的 UDMA 通道

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1306620/tda4al-q1-a72-and-r5-use-same-udma-channel

器件型号:TDA4AL-Q1

您好!

如果 a72分配一个 uDMA 通道成功、那么 tisci 会  记录它吗? 如果 R5希望 将 同一个 UDMA 通道分配、那么 tisci 会返回错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家在年终休假时不在办公室。 请预计响应将会延迟。

    此致、

    约西塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否有任何进展?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、不能在两个不同的内核上使用/分配相同的 uDMA 通道。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soso:

    请注意、可用的 uDMA 通道  在启动时经过分区并通过资源管理板配置数据提供。 使用 K3资源分区工具对数据进行分区

    每个处理器上的 TI-SCI API 只能根据相应的分区资源分配和使用 UDMA 通道。

    此致

    苏曼