This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:图像传感器200W RAW_12BIT@60fps mipi 输入 TDA4VE 8.06 SDK、捕获原始图像异常。

Guru**** 2553950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1307894/tda4ve-q1-image-sensor-200w-raw_12bit-60fps-mipi-input-tda4ve-8-06-sdk-capture-raw-image-is-abnormal

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

图像传感器200W RAW_12BIT@60fps mipi 输入 TDA4。
SDK 版本 TDA4VE 8.06可捕获和保存原始映像。 图像异常。 如以下文件所示。

e2e.ti.com/.../img_5F00_s0001_5F00_tda4ve.zip

TDA4VL TDA4VE 9.01使用同一个图像传感器来捕获和保存原始 图像、图像是正常的。 如以下文件所示。

e2e.ti.com/.../img_5F00_0001_5F00_tda4vl.zip

此外、传感器驱动器是相同的。 Sensor_Create Iss45angs 如下图所示。

如何在 TDA4VE 8.06中排除和修复此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家在年终休假时不在办公室。 请预计响应将会延迟。

    此致、

    约西塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否知道两种情况下的图像分辨率是多少?

    在两种情况下是否使用了 DCC 调优文件并且传感器配置相同?

    此致、

    尼基尔