This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TMDS64EVM + PROFINET-AM64X + INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 社区堆栈

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1304929/am6442-tmds64evm-industrial-communications-sdk-am64x-profinet-community-stack

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

您好、TI 论坛、

我们正在考虑通过 PI Profinet 社区协议栈(https://www.profibus.com/download/profinet-community-stack)进行面向未来的概念验证工作。
根据 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/ind_comms_sdk_am64x_09_00_00_03/docs/api_guide_am64x/PROFINET_DEVICE_FWHAL.html、使用 TMDS64EVM + TMDS64X-AM64X INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 可以实现这一点。
堆栈将在其中一个 Cortex-R5F 内核上运行。


TI SDK 似乎不为此堆栈提供直接端口、因此将此堆栈移植到 FWHAL 似乎是此概念验证的主要工作。

根据该论坛中的其他线程(例如 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1263290/am6442-profinet-evaluation-package-access)、TI 在完成从 Kunbus Profinet 堆栈到 Siemens Profinet 堆栈的转换之前已经很短。 我相信该社区版本源自 Siemens Profinet 堆栈。

我的问题是、
如果 SDK 提供 Siemens Profinet 协议栈端口、是否可以调整 SDK 中的 FWHAL 移植层以便与 PI Profinet 社区堆栈配合使用以进行评估?

如果您能获得更多关于在 Sitara 器件上运行 PI Profinet 社区堆栈的一般信息、我将不胜感激。

此致

鲁道夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudolf:

    感谢您的提问。

    我会检查一下、然后回复给您。

    此致

    阿什瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    如果 SDK 随附了 Siemens Profinet 协议栈端口、是否可以调整 SDK 中的 FWHAL 移植层以便与 PI Profinet 社区堆栈配合使用以便进行评估?

    理论上可以实现、但建议等待支持 Siemens Profinet 协议栈的工业通信 SDK (2024年4月9.2日)。 您在上面突出显示、RT 支持可用于评估。

    通常情况下 Sitara 器件上的 PI Profinet 社区堆栈。

    到目前为止、我们预计2025年部分 Sitara 器件将支持这一功能。