This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:如何生成有关 Model Zoo 的新模型

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1307123/sk-am62a-lp-how-do-i-generate-an-new-model-about-model-zoo

器件型号:SK-AM62A-LP

您好!  

  如何生成新的用户 OD 算法模型?  与以下说明类似:

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 edgeai-tidl-tools 报告拥有一些将在这里有所帮助的工具。

    要编译自定义模型、请参阅 编译和基准测试自定义模型 页面。 另请参阅 支持的层文档 、了解有关在当前软件版本下可以/无法加速的层的任何限制。

    对于 OD 网络、检测头的加速方式与其他层不同。 很多层(包括 NMS)被组合在一起以减少层开销。 我们有几种支持的 OD 架构、比如 YOLO。 有关详细信息、请参阅 Meta-Architectures 文档。

    这能解决您的问题吗?

    此致!
    雷塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      感谢您的回答。 我还想问以下问题:我如何调整到模型 zoo 格式,因为 edgeai 闲置工具生成的模型工件与 am62a SDK 9.0中的模型 zoo 格式(如无数据集)略有不同。 YAML)? 由于 SDK 中的默认演示使用 Model Zoo 算法、因此我想以 Model Zoo 格式构建自己的模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解这个问题。

    来自 edgeai-tidl-tools 的作品与 model-zoo 的格式不完全相同。 工件可以自行使用、但我们用于预/后处理的一些应用代码需要使用 model-zoo 格式。 param.YAML 和 dataset.YAML 缺失(如果您使用 edgeai-modelMaker 存储库,则在培训期间生成此数据集文件)。

    dataset.yaml 指定模型训练的类。 有关确切格式、请参阅 Model Zoo 中的示例。 类列表中的每个项目都有一个 ID 和一个类名称/类别(有些具有适用于适用模型/数据集的超类别)。 param.yAML 中有一个名为"metric_off_prefd"的对应部分。  这是一个列表,与模型输出到 DataSet.YAML 中索引的整数值匹配(如果只训练了子集)。 param.yaml 的这一部分对于与 edgeai-gst-apps 等工具和后处理 gstreamer 元素一起使用是必要的。

    注意9.0中有一个错误导致 param.yaml 由 edgeai-tidl-tools 导致与 model-zoo 所包含的内容不一致。 我建议将 Model Zoo 中的 param.YAML 与 edgeai-tidl-tools 的输出进行比较。 它主要是需要固定的输入预处理参数。 如果您为模型运行带配置文件(在 edgeai-gst-apps/apps/apps_python/config 下)的 edgeai-gst-apps/app_edgeai.py、它将显示任何命名差异的错误。

    -雷塞