请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1307240/am623-mac2mac
器件型号:AM623您好、TI 专家!
我有一个 am6234开发环境、其中包含我们自己的评估板。
软件 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42。
当前的 am6234芯片是否支持 MAC2MAC 功能?
如果是、应如何配置代码以启用 MAC2MAC 功能、并且是否有任何可用的相关参考材料?
具体来说、应该如何为 RMII 接口配置 MAC2MAC 函数?
此致、
线性