尊敬的专家:
我希望将 MCU SPI0和 MCU SPI1配置为从模式、以便与其他主控制器件进行通信。
我已经在器件树源(DTS)文件中添加了具有"spi-slave"设置的 MCU_spi0和 MCU_SPI1。
从文档中可以看出、使用 SPI 从模式需要启用 DMA。
我曾尝试查阅 PSI-L 表、但不确定要配置哪个设置。
您能否为设置为从器件时的 MCU_SPI0和 MCU_SPI1提供全面的配置方法?
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我热切期待您的专家意见。
这是我们的 dtsi 设置:
&mcu_spi1 {
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&mcu_spi1_pins_default>;
spi-slave;
#address-cells = <0>;
dmas = <&mcu_udmap 0xf200>, <&mcu_udmap 0x7200>;
dma-names = "tx0", "rx0";
slave {
spi-max-frequency = <24000000>;
compatible = "rohm,dh2228fv";
};
};
此致、