This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:用于 AMIC110和 AM3357的开发环境(XDS 系列)

Guru**** 1565925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, AMIC110, AM3357, TMDSEMU110-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1305224/am3357-development-environment-xds-series-for-amic110-and-am3357

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件:AMIC110TMDSEMU110-U、TMDSEMU200-U

您好!

我有一个关于 AMIC110和 AM3357的开发环境的问题。 根据 TI 网站介绍、以下产品与调试器兼容。

TMDSEMU110-U 调试探针| TI.com
〇AMIC110
✕ AM3357

TMDSEMU200-U 调试探针| TI.com
✕AMIC110
〇AM3357

上述陈述是否正确? 我认为 TMDSEMU110-U 过去可以与 AM3357一起使用、但这是否意味着它不能再使用?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMDSEMU110-U 调试探针| TI.com
    〇AMIC110
    ✕ AM3357

    XDS110支持 AM335x。 我不确定你在哪里看到它不是。

    TMDSEMU200-U 调试探针| TI.com
    ✕AMIC110
    〇AM3357 [/报价]

    请注意、AMIC110也是如此。  TMDSEMU200-U 是基于 Blackhawk 的 XD200、由于某些信号问题、与 AMIC110不兼容。 但是、其他基于 XDS200的调试探针可能会起作用。 现在已停止工作的基于 Spectrum Digital 的 XDS200探针可以很好地工作。 在任何情况下、我们建议为 AMIC110使用 XDS110以获得出色的稳定性。

    谢谢