This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62P/AM62P-Q1定制电路板硬件设计-重复使用 TI SK (EVM)设计文件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1304794/faq-am62p-am62p-q1-custom-board-hardware-design---reusing-ti-sk-evm-design-files

器件型号:AM62P

您好、TI 专家!

我正在开始新的电路板设计、并计划使用 TI SK (EVM)设计文件来设计我的定制电路板。
如果您有任何建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    板设计师、您好!  

    为了加快原型设计开发速度、最大限度地减少误差并优化工作、您可以考虑重复使用 SK 附属品、这是一种很好的方法。

    尽管建议重复使用 SK 设计文件、但在重复使用时务必了解应遵循的一些指南。  这些指南如下:

    • 开始设计之前、请通读器件产品页面上的关键配套资料。 以下常见问题解答提供了这些 配套资料的链接:

        (+)[常见问题解答] AM62P/AM62P-Q1定制电路板硬件设计–入门配套资料-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    • 根据要求、应用和用例查看可用的 SK 版本并参考正确的 SK 版本。
    • 回顾为实现完整性而重复使用的各节的功能。 某些功能可以在多个页面上实现。
    • 在优化电路的同时、查看电源和其他信号网络名称的变化。
    • 在取消 EVM 上提供的外部保护之前、请查看系统级要求、例如 ESD 和包括温度传感器、电流监控在内的诊断功能。
    • 当原理图更新和重新排序时、设计中所有元件的 DNI 配置将复位。 确保在原理图中重新配置所需的 DNIS。 这可以确保电路板按预期运行、并且还可以优化 BOM 成本。 更新原理图上的 DNIS 比调试电路板以移除 DNIS 更容易。
    • 当考虑替代设计方法时、请进行自我评估或使用 E2E 论坛联系 TI。 示例:复位连接到 SoC 的 RC、而不使用去抖电路。
    • 建议对重复名称、单节点网、非页面连接器连接和非页面连接器方向执行设计规则检查。
    • 检查信号命名和信号方向。 信号名称和信号方向可减少错误并提高可读性。
    • 在原理图页面上查看可用的设计手册。 根据需要添加或更新设计说明、例如:差分信号标记、替代配置。
    • 建议在设计早期生成 BOM (物料清单)并根据设计要求检查组件。
    • 建议对 JTAG 接口进行配置。
    • 建议为所有具有配置选项的 BOOTMODE 引脚配置上拉/下拉电阻器。
    • 原理图完成后、利用 TI 配套资料进行自我审查。

    SKS 说明

    我们不将我们的硬件平台(SK)视为参考设计。  它们是评估平台、可能并不代表正确的系统实现。  在许多情况下、在我们释放处理器进行制造之前、我们已经部分或完整地设计了 SKS。  这样、当第一个器件到达时、硬件平台才可用。  我们可能会在处理器启动和基准验证期间了解新的器件要求。  如果是、我们的硬件开发平台中可能不会考虑这些新要求。  因此、TI 希望客户在设计其系统时仔细审查并遵循器件数据表、器件勘误表和 TRM 中定义的所有要求。  

    我们的硬件开发平台并非专为满足辐射发射、噪声敏感性、热管理等特定系统要求而设计。

    SK 与数据表:如果您看到 TI SK 与数据表之间的差异、建议遵循数据表。

    此致、

    L·M·R·拉瓦尼亚