请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 主题中讨论的其他器件:TMS320C6424、
您好
我在 McBSP 上具有用于 TMS320C6424处理器的 EDMA 交替代码
如何建议将代码迁移到 TMS320C6657
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我在 McBSP 上具有用于 TMS320C6424处理器的 EDMA 交替代码
如何建议将代码迁移到 TMS320C6657
Doron、
C6657的 EDMA 交替代码已在 PROCESSOR-SDK-RTOS C665x-C665x06_03_00_106 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/C665x/latest/index_FDS.html 中提供
源码的位置: - pdk_c665x_2_0_16\packages\ti\csl\examples\edma
--
要为 EDMA 乒乓创建 CCS 工程、请执行此常见问题解答中给出的步骤。
请注意、常见问题解答是针对 C6678完成的。 但步骤是相似的。 在选择处理器器件时、应选择 C6657而不是 C6678。
[常见问题解答] TMS320C6678:如何使用 CSL (芯片支持库)软件包创建 EDMA 交替测试代码,并在 C6678 EVM 上进行测试? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致
尚卡里