This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:. BRD 文件转换为。 ALG

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1303304/am4376-brd-file-translation-to-alg

器件型号:AM4376

目前、我们的项目中正在使用 TI AM4376BZDNA100处理器。

我想检查我们的设计是否与 TI 评估板(tidrc77a)相关。

 

我得到了有关 tidrc77a 电路板的.brd 文件。  我无法将其转换为 Altium 项目。

我需要为此项目从 TI 获取.alg 文件。

我们没有 Allegro 许可证。 要将.brd 转换为.alg、需要 Allegro 许可证。

请通过电子邮件向我发送项目 tidrc77a 的.alg 文件。  

非常感谢。

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:

    感谢您的查询。

    请共享您用于下载.brd 文件的 TI.com 链接。

    我需要内部检查是否有办法支持该请求。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    以下是指向 tidrc77a.zip 文件的链接;

    https://www.ti.com/lit/zip/tidrc77

    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:

    谢谢你。

    我来看看我们能提供怎样最好的支持。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AM437X_5F00_INDUSTRIAL_5F00_EVM_5F00_3K0008_5F00_PCB_5F00_REV1_5F00_4A.brd.alg

    您好 Kiran:  

    请检查这是否有用。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我成功地将布局移植到了 Altium。 我可以正确查看所有层。

    非常感谢。

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:  

    很高兴听到进度。

    请注意、所有约束条件可能尚未翻译、需要您进行验证。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:  

    仅供参考、为了便于搜索 和广泛使用、我将标题更新为以下内容。

    。 BRD 文件转换为。 ALG

    此致、

    斯里尼瓦萨