This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:GPMC_CLK 未正确输出。

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1294228/66ak2g12-gpmc_clk-is-not-being-output-correctly

主题中讨论的其他器件:66AK2G12

您好、专家

GPMC 当前不能正常工作。
情况是既没有进行写入、也没有进行读取、
GPMC_CLK 未正确输出。
66AK2G12似乎是在尝试输出某种时钟信号、但据我从示波器上看到的、这不是时钟信号。
访问时、GPMC_CSn0似乎也设置为 LO、但似乎工作不正常。
您能告诉我应该检查什么区域吗?

连接伙伴是 FPGA、但 GPMC 配置如下。
・NOR 闪存类异步和同步器件
・Ω 非复用连接器件
・器件大小16位
・读/写同步
・单次访问

此致、
秀和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hidekazu

    感谢您的查询。

    假设这是一个定制电路板、我需要有关实现的更多信息。

    在实施电路板 设计之前、客户进行过任何测试。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hidekazu

    供参考、请参考以下内容

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1071334/notice-regarding-processor-sdk-ti-rtos-for-am335x-am437x-omap-l13x-c674x-k2g-devices

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、Sreenivasa

    感谢您的评论。

    我重新检查 Pinmux 设置并选择 GPMC_CLK。 GPMC 的其他引脚也为 GPMC 进行设置。
    GPMC_CONFIG1_0的 GPMCFCLKDIVIDER 从0更改为3。 附件中显示了 GPMC_CLK 的波形。

    e2e.ti.com/.../GPMC_5F00_CLK.pdf

    您能从这些波形结果中猜测检查点吗?

    此致、
    秀和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hidekazu

    谢谢你。

    根据当前信息、我不理解连接。 我需要有关连接方式的详细信息。

    我们需要了解这些联系。 您可以隔离连接的器件时钟并测量处理器的时钟输出吗?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    详细的连接配置(电路图)和 FPGA 断开时的 GPMC_CLK 测量结果将在可用时立即披露。

    此致、
    秀和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hidekazu

    谢谢你。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    附件是有关 GPMC 的电路图和波形数据。
    我删除了 R204并检查了时钟波形、但波形没有变化。

    电路图:e2e.ti.com/.../8446.GPMC_5F00_CLK.pdf
    时钟波形:e2e.ti.com/.../gpmc_5F00_Circuit.pdf

    您能指出这个问题吗?

    此致、
    秀和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hidekazu

    谢谢你。  

    请验证并遵循如下所示的原理图审阅清单

    2.7.2外设时钟输出在以下模块的输出时钟上放置了串联电阻器(靠近处理器):MMC、GPMC、McASP (时钟和帧同步)、SPI 和 QSPI。 应使用 PCB 仿真来确定该电阻器的值。 Ω、使用22k Ω 电阻器作为起始值比较合适。

    https://www.ti.com/lit/an/sprac54a/sprac54a.pdf

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hidekazu

    我看到一个0R 连接到  66AK2G12ABY100_DSP 的 SPI0_CLK 上。

    请查看并遵循检查清单。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    我已将指示区域中的阻尼电阻器更改为22欧姆、
    但这还没有解决这个问题。
    附加是 GPMC 时钟的波形。
    GPMC_clk (波形):


    是否还有其他需要检查的项目?

    此致、
    秀和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    关于波形(随附)、我担心上升时的波形。
    它上升到1.5V、然后下降到大约200mV。
    这是否为预期行为、而不是缺陷?

    此致、
    秀和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hidekazu

    谢谢你。

    GPMC 时钟是否连接到多个器件?  

    您能否请隔离 GPMC_CLK 系列电阻器并测量 波形。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的回复。

    关于 GPMC_CLK 不能正确输出、我们已确认
    预期的时钟通过设置 GPMCFCLKDIVIDER 输出。
    (但是、需要调整阻尼电阻。)
    波形数据似乎表示所用示波器的接地不合适。
    我们目前正在检查每个 GPMC 信号的时序。

    此致、
    秀和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hidekazu

    谢谢你。

    关于 GPMC_CLK 输出不正确,我们已确认
    预期的时钟通过设置 GPMCFCLKDIVIDER 输出。
    (但是、需要调节阻尼电阻。)

    很高兴听到进度。 可能会由于布局而调整串联电阻器的值。  

    我们目前正在检查每个 GPMC 信号的时序。

    好的。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hidekazu

    您是否能够继续测试?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢您的评论。
    GPMC_CLK 现在正常输出、并且 FPGA 之间可以有单个读取/写入访问。

    但是、由于 GPMC 多重读取/写入操作不起作用、
    我们正在继续调查。

    但是、E2E 拒绝在裸机上支持 SW、因此调查很困难。

    此致、
    秀和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hidekazu

    感谢您提供宝贵的意见、非常遗憾我们注意到了支持方面的挑战。  

    此致、

    斯里尼瓦萨