This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在完成 BootApp 校验后、ATF、DTB 和内核字符会出现乱码

Guru**** 2539900 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1303043/tda4vm-after-the-bootapp-checkup-is-complete-the-atf-dtb-and-kernel-characters-are-garbled

器件型号:TDA4VM

尊敬的工程师:

BootApp 校验完成后、ATF、DTB 和内核字符会出现乱码。 该过程是 SBL->BootApp->ATF--> dtb-->内核。

我的 SoC 是 TDA4VM、电路板是 j721e_evm、PDK 版本是 PDK_Jacinto_08_06_00_31。  

如何解决该问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 TI EVM 或定制电路板上尝试过哪种解决方案。 您能再次确认吗?
    ATF 打印输出来自另一个控制台、默认为 MAIN_UART0。 您是否正在使用不同的 UART?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 TI EVM 官方开发板。  图中显示的 UART 是 MCU_UART。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请连接到 MCU_UART 和 MAIN_UART。 MCU_UART 从 MCU1_0 SBL/BootApp 获取所有日志。
    ATF 和 A72 SPL 至 Linux 日志位于 MAIN_UART 上。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是按照你说的方式做的。 为什么在 MCU1_0 SBL/BootApp 中运行在加载最终的 映像后、日志会出现乱码、这是我的混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="565351" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1303043/tda4vm-after-the-bootapp-checkup-is-complete-the-atf-dtb-and-kernel-characters-are-garbled/4950285 #4950285"]是的,我是按照你说的方式做的。 为什么在加载最终 映像后在 MCU1_0 SBL/BootApp 中运行、日志会出现乱码

    好的。 明白了。 在这种情况下、您能否确认您是否在 MAIN_UART0上获得了 ATF/SPL/U-Boot/Linux 跟踪?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy

    MAIN_UART0的所有布线都是正常的。 在 BootApp 验证映像后、将打印主域中的日志、并且 ATF/SPL/U-boot/Linux 正常运行。  BootApp 的 MCU_UART 是否已重新配置? 那么输出会变乱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MAIN_UART0所有布线均正常。 在 BootApp 验证映像后、将打印主域中的日志、并且 ATF/SPL/U-boot/Linux 正常运行。  BootApp 的 MCU_UART 是否已重新配置? 那么输出会变乱?

    如果任何远程内核固件配置了可能的 MCU_UART。

    -基尔西