This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69:从源代码使用 Yocto 构建 SDK 版本09.01

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1303056/processor-sdk-am69-building-sdk-version-09-01-with-yocto-from-source

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69
主题中讨论的其他器件:AM69

尊敬的 TI 团队:

最近已发布了适用于 AM69的处理器 SDK 09.01.00.06。

我想根据 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am69/09_01_00_06/exports/docs/linux/中的说明重建 Overview_Building_ SDK.html、 TI Git 上的 git.ti.com/.../processor-sdk-linux 文件夹似乎还没有包含09.01配置。

您能否将用于编译 SDK 09.01的配置推送到公共 Git、或者我缺少什么吗?

此致、

多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    我已经让开发团队知道配置缺失、并将在推送配置时通知您。

    此致!
    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    如果您想应用9.1配置(链接)、请提交一个补丁来添加该配置。 否则、9.1配置已经打包到 位于的 PROCESSOR-SDK-LINUX AM69安装程序二进制文件中 yocto-build/configs/processor-sdk-linux/processor-sdk-linux-09_01_00.txt

    此致!
    杰瑞德