请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP 主题中讨论的其他器件:OMAPL138
大家好!
我有一个 OMAPL138 SoC。
对于 C6000 DSP、使用 TI v7.4.24编译器、我将使用标志--speculate_unknown_loads、这反过来会产生雪崩的类似警告:
>> WARNING: --speculate_unknown_loads requested. Assembly file contains warnings
for all speculated loads with unbounded address ranges.
Make sure that these loads are safe to speculate!!
我知道此标志的后果、因此我想抑制该警告、因为它会产生大量噪声、而其他警告可能不会被注意到。
通常、我会通过警告 ID 抑制警告。 有趣的是、似乎没有与之相关的警告 ID、即使我使用-pden 进行构建
您能否帮助我找到禁用/抑制此警告的方法?
非常感谢!
此致、
配合 Rigo