请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E 安装 SDK 后、我按照入门指南操作、但在1.1.4 GCC 工具链中找不到 Linux-Devkit 的位置。 它也不会出现在搜索中。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
安装 SDK 后、我按照入门指南操作、但在1.1.4 GCC 工具链中找不到 Linux-Devkit 的位置。 它也不会出现在搜索中。

您好!
由于错误、缺少 Linux 开发套件。 该错误已在下一版本中修复、该版本已上线。
您可以使用下一版本、也 可以使用 SDK 中的 Linux-Devkit 09.00.00.08.
此致、
坦迈