This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:PORZ 上信号较低 CAN't 重新启动 am5718 plat 中的 Linux

Guru**** 2552370 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1278293/am5718-low-singnal-on-porz-can-t-restart-the-linux-in-am5718-plat

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我 使用 AM5718设计了电路、并期望使用重置按钮重置系统, 系统 是 linux4.9、 它  来自  given SDK:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.03.00.05-linux-x86_Install.bin;

系统正常运行后、我为 PORZ 引脚提供大约300ms 的低电平、但系统崩溃、并且未重新启动 u boot 并启动 Linux。

我想问问题出在哪里? 如何解决该问题? 请帮我解决这个问题。

谢谢!此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiabin:

    请给我们一些时间来调查您的问题。  

    同时、您能否详细说明发生了什么情况、这是不是每次都发生的孤立事件?

    您是否还可以详细说明这句话的含义:

    Unknown 说:
    在系统正常运行后

    这是否意味着 Linux 已启动并在运行?

    此致!

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能检查您正在使用的芯片版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM5718AABCXA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Josue

    我的意思是:在断电后、它可以正常启动和运行。 正常运行后、添加 PORZ 引脚的低电平约为300ms、但系统崩溃、并且未重新启动 u boot 并启动 Linux。

    这不是一个独立的事件、从拉低 PORZ 开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiabin:

    您能否详细介绍一下如何实现 PORz 引脚?

    您的设计是否采用了 TI 电路板?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、RESET 引脚设置为低电平后是否有任何日志? 电路板是否刚刚裸片? 您应该怎么做才能将其重新启动?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Josue

    您能否详细介绍一下如何实现 PORz 引脚?

    您的设计是否采用了 TI 电路板?

    [/报价]

     当我按下复位按钮时、没有打印输出、评估板崩溃、我需要关闭电源然后重新启动才能再次工作。

    此外,重置引脚设置为低电平后是否有任何日志? 电路板是否刚刚裸片? 您如何进行备份?
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PORz 置位时、RSTOUTn 也应置位。  PORz 取消置位后、RSTOUTn 也应取消置位。  您能确认一下吗?

    要从什么(QSPI、SD 卡、eMMC 等)引导?

    如何控制 SysConfig 信号、以及它们在引导后是否用于其他功能?

    您是否具有 JTAG 功能(能够连接调试器/仿真器和读取处理器寄存器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我当前正在从 SD 卡引导。

    启动后、SysConfig 信号将用作 GPMC 器件引脚。

    我的电路板没有 JTAG 功能。

    当 PORz 有效时、RSTOUTn 也应有效一旦 PORz 失效、RSTOUTn 也应失效"这是启动时的组合时序吗? 该时序中是否有任何其他信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSTOUTn 是处理器的输出、可用于验证处理器是否正在退出复位序列。

    SysConfig (引导模式)在 PORz 释放时锁存。  初始上电时、一切都正常。  是否可能在初始启动后、GPMC 外设正在驱动 GPMC 总线、从而在按下复位按钮时影响 SysConfig 锁存?  如果您有 JTAG 访问权限、则可以读取锁存 SysConfig 值的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jabin、

    您能否详细说明一下 SysConfig 信号的用途是什么? GPMC 连接到什么?

    您能回答以上 Robert 的问题吗?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我  需要与团队成员沟通、请稍候。