This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:MCU_MCAN 不能与 HS-MCAN FS 器件配合使用

Guru**** 2540850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1292198/am625-mcu_mcan-does-not-work-with-hs-fs-devices

器件型号:AM625

我们的客户测试了外设、包括在其定制电路板上的 MCU_MCAN。 MCU_MCAN 在具有 GP 器件的电路板上工作、但不能在具有 HS-MCAN FS 器件的电路板上工作。 两个电路板上的其他外设都能正常工作。

MCU_MCAN 由具有 MCU+ SDK 08.06.00.18的 M4F 内核使用。 要从 GP FS FS 迁移到 HS-EVM、初始引导映像(tiboot3.bin)从 GP 映像(tiboot3-am62x-gp-evm.bin)更改为 HS-EVM 映像(tiboot3-am62x-hs-FS-evm.bin)。 应用程序映像不变。

MCU+ SDK 08.06.00.18是否支持 HS-MCAN FS 器件的 MCU_MCAN?

您能否告诉我如何在 HS-MCU FS 器件上将 MCU_MCAN 与 MCU+ SDK 配合使用?

此外、我们的客户遇到了 MAIN_MCAN 在 HS-Linux 器件上无法与 FS Linux 搭配使用的问题。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1292197/processor-sdk-am62x-main_mcan-does-not-work-with-hs-fs-devices

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke、

    我 已将您的主题分配给另一位团队成员。 请注意,由于 Diwali 的原因,回复可能会延迟。 如果在一周结束前没有回复、请随意 ping 该主题。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke、

    是的、MCU+ SDK 08.06.00.18支持适用于 HS-MCAN FS 器件的 MCU_MCAN。
    您能告诉我们更多关于错误日志/哪些内容在这里不工作吗?

    此外、请告知我们您使用哪个示例进行验证?

    为了测试 MCU_MCAN、通常可以连接到目标、并使用默认配置运行 mcan_loopback_Polling/mcan_loopback_interrupt 示例。

    此致、
    阿帕拉纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aparna-San、

    感谢您的答复。

    我们的客户已解决此问题。

    它们不使用 PRUSS、因此它们在 Linux 上禁用了器件树中 PRUSS 的所有定义。
    目前无法正常运行的 MCAN 和 USB 现在可以正常工作、但细节尚不清楚。

    此致、

    大辅