This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:我是否可以询问是否"tivxCaptureRegisterErrorFrame"仅支持原始图像、是否可以是 YUV 格式?

Guru**** 2544810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1301955/tda4vm-may-i-ask-if-tivxcaptureregistererrorframe-only-supports-raw-images-and-can-it-be-in-yuv-format

器件型号:TDA4VM

您好,

    我是否可以问、在"app_multi_cam_codec"中、如果在配置文件中设置了四个摄像头、所有四个摄像头最初都正常运行、但后来由于一个摄像头出现故障、无法捕获图像?  因为我发现如果其中一条路径无法捕获帧、它将在"vxGraphParameterDueoneRef"位置阻止。 因此、其他三个摄像头也无法输出图像。  同时、我发现"app_send_errod_FRAME"可以解决这个问题、但它似乎只支持 RAW。

此致、

跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 YUV420 nv12格式的图像用作错误帧时、会发生以下错误:

        91.093500 s:vx_zone_error:[TIvxCaptureValidateAllocFrame:397]帧参考格式无效
        91.093538 s:vx_zone_error:[TIvxCaptureRegisterErrorFrame:568]无效参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供给  TIvxCaptureValidateAllocFrame 的错误帧的格式应与捕获节点输出对象数组的格式相同。

    您能否确保这一点?

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!  我昨天解决了这个问题、所以可以关闭这个线程。

    此致、

    跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    正在关闭本主题帖。

    此致、

    尼基尔