This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在 CCSTUDIO 中配置 RTOS 对象视图

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, IWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1301557/ccstudio-configuring-rtos-object-view-in-ccstudio

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件: IWRL6432

您好!

我需要了解如何在 CCStudio 中配置 RTOS 对象视图。 如果有使用指南、请分享该指南的链接、

或者如果有程序、请尽快告知我。

此致、

苏里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    CCS 用于什么器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用连接到 CCStudio 的 IWRL6432 BOOST EVM。

    此致、

    苏里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Surya、我会将您的问题转给传感器团队进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:  

    将 ROV 与 IWRL6432配合使用的指南 包含 在 SDK 5.x 文档中、该文档位于:{MMWAVE_SDK5_INSTALL_DIR}/docs/api_guide_xwrL64xx/ROV_INTRO_PAGE.html  

    此致、

    约什