This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:检查 AM62x 的最新 Yocto SDK 的 Qt 版本

Guru**** 2544810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1301329/processor-sdk-am62x-check-qt-version-on-the-latest-yocto-sdk-for-am62x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

您好 PSDK CHAMP

您能否在 Yocto SDK 默认设置中检查 Qt 版本?

客户希望使用 Qt 5.15或更高版本。 但 SDK 文档中有特定的 Qt 版本。  

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们的9.0版本使用 Kirkstone 项目、并且支持 Qt 版本5.15.7。

    此致、
    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 Krunal.

    QT 5.15.7足以满足其 HMI 要求。