This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 J784s4-EVM - QNX 中启用 USB2.0 A 类

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1301504/tda4vh-q1-enable-usb2-0-type-a-in-j784s4-evm---qnx

器件型号:TDA4VH-Q1

您好、TI!

 目标:AM 在 A72内核2上使用 TI-J784S4 EVM + QNX。 QNX SDP 7.1 3. TI RTOS SDK 版本:08_06_01_03 4.  

如何在 J784s4-EVM 中启用 USB2.0类型 A。 USB2.0_MUX_SEL GPIO 引脚通过 I2C GPIO 扩展器 IC 进行连接。 如何在 QNX 中启用该功能?

谢谢。此致、

维内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,葡萄园,

    QNX 中的驱动程序来自 QNX ,您可以向 QNX 查询相同的驱动程序。

    此致
    迪瓦卡尔