This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI:器
BootApp load Linux 内核需要 amost 5 sencod,但 uboot 只需要806ms,所以什么导致了巨大的差距,如何解决,谢谢。
您好!
您能详细说明一下启动流程吗?
引导介质和 SDK 版本是什么?
此致、
基尔西
SDK 版本:ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-08_06_00_14
引导介质:SanDisk Ultra Micro SDHC 卡(SD 卡中的所有映像在 SD104模式下运行)
您好!
您是否可以在 bootapp 中添加调试打印件、在 lateapp2中的哪个映像上花费如此多的时间。 但我只想确保这是由于 Linux 内核加载所致。
此致、
基尔西
上面,我只是比较内核的加载时间:
1 μ s bootapp、内核: 29.489 - 24.593 = 4.896秒
2、u-boot:24.852 - 24.036 = 0.816秒
虽然这个差距很大?
另外、考虑一下整个,μ m
1、u-boot 加载所有映像只需采取: 27.25.092 - 27.22.484 = 2.608秒
2、引导应用程序接管:29.553 - 15.073 = 14.48秒
在 bootapp 中是一个分步加载、 内核加载 不会影响 lateapp2加载,每个加载都是 独立的