您好!
AM5728电路板和 AM5728 SDK 使用。 我的引导选项是1.QSPI、然后是2。 SD 卡。 实际上、我想要擦除 QSPI、然后仅从 SD 卡引导(不会在 QSPI 默认无用代码?)。
我使用了以下命令通过 Code Composer Studio 加载有效的 U-boot 代码。
我正在通过 CCSv8使用以下步骤
1)从 am5728.ccxml 启动所选配置、并加载和测试器件名称:GPEVM_AM572X 的配置
2) 2) CPU 复位、然后 PC=0x00030000
3) Tools--> Load Memory -> u-boot-spl.bin (0x40300000)--> Type Size (32位)--> Finish
4)运行-->加载符号--> u-boot-spl(未提供任何地址)-->确定
5)检查反汇编器和内存浏览器数据是否存在。
6) 6)将程序计数器更改为0x40300000
7)运行代码。
在 Beagle 板中、它将停止(##ERROR ##请重置板###)
但在我们的定制板中未显示任何内容、它将在0x0000000c PRUSS1_GP 寄存器中运行和停止。