This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TMS320C6678

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1299694/tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

我正在进行TMS320C6678的电源设计,请问有没有集成多通道电源的输出芯片推荐呢?

我看评估板以及网上的一些方案都是通过不同的降压芯片输出每个不同的电压,想要选用一个集成的供电,让电路设计简单点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以翻译问题并以英语发布吗? 我们无法理解您的问题。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我正在从事 TMS320C6678的电源设计。 对于集成了多通道电源的输出芯片、有什么建议吗? 我看到互联网上的评估板和一些方案、都是通过不同的降压芯片输出不同的电压、所以我想选择一个集成的电源、让电路设计更简单。
      谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我们不提供现成的建议。  最简单的方法是遵循 EVM 设计。

    Regatrds、

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯!

    谢谢。