This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:支持在 Linux 上使用 DSI 显示

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1296081/tda4vm-support-of-using-dsi-display-on-linux

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI 专家:

我现在将创建一个演示、在 Linux 上使用 DSI 来显示一些图像/视频(我没有在 vision_apps 演示中使用 DSI 与摄像头)。

此外、我还想使用 DRM/Wayland/Weston 与 Qt、但这仍在下一步中。

该系统可以显示如下:

首先、我想问一下、利用当前 TDA4VM SoC 的支持、可以实现这一实现吗? 我当前使用的是 SDK 8.5。

如果可能、您能否引导我从哪里开始获得一些线索?

我已阅读并尝试以下 TT:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/950630/faq-processor-sdk-dra8x-tda4x-psdkra-can-i-use-qt-wayland-to-render-visionapp-result

我知道、上面的任务将在 vision_apps 上禁用 DSS、并在 Linux 上启用这一点。

我有这个、但在这个之后、我看到根本没有 DSI 时钟或数据信号。

此处有3张票:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1131651/tda4vm-tda4vm-dsi-support-on-linux/4372104?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=linux%25252520DSI#4372104

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1259303/tda4vm-dsi-debugging-related-issues-on-linux?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DSI%2520Linux%2520tda4vm#

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1282163/tda4vm-mipi-dsi-support-on-j721e-linux?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DSI%20Linux%20tda4vm#

我知道这是在 Linux 上执行启用 DSS 后的下一步。 我需要

1 -在"drivers/GPU/DRM/panel-simple.c"中添加显示时序设置

2-添加设备树叠层以启用面板

但因为这是我第一次在 Linux 上使用显示器,所以我仍然不知道如何做.

那么、您能帮助更正我的理解并阐明上述步骤吗? 例如:如何创建显示计时? 如何在设备树中启用面板? (TT 中的大多数示例和 REFS 链接似乎过期、我无法访问、因此不知道如何检查修改来源)

感谢您的支持。

此致、

Dinh.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IT 专家:

    在这里、您能帮助检查一下我关注的问题吗?

    此致、

    Dinh.