This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE:如何在 MCU2_0上运行 MCUSW MCAN 示例

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1294058/tda4ve-q1-tda4ve-how-do-i-run-mcusw-mcan-example-on-mcu2_0

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA6424

我将 mcusw 文件夹路径中的 CanApp.c 移植到映像编译和运行、但读取0x2700008寄存器地址程序卡住。 相关代码和日志如下:

如何设置为在 MCU2_0上发送和接收 MCAN0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前为 MCU1_0和 MCU2_1内核提供了 MCUSW 上的示例。 如果您要使用 MCU2_0、则需要编写与 MCU2_1类似的另一个示例应用程序。

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tarun Mukesh Puvada。

    我已经解决了这个问题。 我现在遇到了另一个问题、我需要接受所有 CAN ID 如何设置文件管理器? 我的过滤器设置如下、但我无法接收 CAN 消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的请求,由于最初的问题已经解决,您能对此提出另一个 E2E 查询吗? 将来也很容易跟踪查询。

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我尝试创建新的 E2E、但失败了。 您能帮助我创建一个新的邮箱吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以单击该主题的顶部、  

    并在其中提及您的查询。

    此致

    M·塔伦