This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:关于连接 USB 摄像机

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, SK-AM62
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1299169/sk-am62a-lp-about-connecting-a-usb-camera

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件: SK-AM62

您好!

我们的客户正在考虑 SK-AM62A-LP。
是否可以使用 SDK 使用 USB 摄像头捕获图像?
边沿脉冲设置程序采用 SK-AM62编写、如果在 SK-AM62A-LP 中也可以执行同样的操作、那将非常好。
e2e.ti.com/.../faq-edge-impulse-setup-on-ti-processors-arm-only

USB 摄像头是否有任何限制?

此致、

西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 是的,USB 相机可以很好地与 SDK 配合使用——这是第一个为视觉任务评估处理器的建议。

    大多数符合 UVC 标准的 USB 摄像头应该可以正常工作。 SDK 没有任何特殊或独特的 USB 摄像头- SDK 依赖上游 Linux 驱动程序、因为 USB 摄像头已经实现了标准化。 我大多使用 Logitech 品牌摄像头进行了评估、没有遇到任何问题。 请注意、AM62A 使用 USB 2.0、因此高吞吐量摄像机可能无法以最大容量运行、但它们仍可用于一般的视频流应用。 对于参考帧、我通常从1920x1080p 摄像机获得大约15-20 fps、否则可输出30 fps。 高吞吐量摄像头应使用 MIPI-CSI2。

    如果关注的是边缘脉冲、则在边缘脉冲中设置设备的步骤同样适用于 AM62A。 请注意、他们有一个官方页面: https://docs.edgeimpulse.com/docs/development-platforms/officially-supported-cpu-gpu-targets/sk-am62a-lp?q=mfe

    此致、
    雷塞

x 出现错误。请重试或与管理员联系。