This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持
如 SDK 文档 9.2。 基础 Linux 展示、我根据文档配置了 GCC 编译环境 1.1.4. GCC 工具链 运行环境设置和
编译 helloword 程序,但它提示文件丢失。 日志图片如下所示。 但当我使用面向 J721e_09_00_01的 Processor SDK Linux 环境设置 进行 编译时、不会有问题。
GCC 的两个版本不同、因此我可以使用 j721e 的 GCC 环境变量来编译 SK-TDA4VM SDK 吗?
因为编译 R5 u-boot 需要 arm-none-linux-gnueabihf-编译器 环境。
参考链接: build-u-boot
现在它是 arm-none-linux-gnueabihf-有缺失的编译环境文件、编译 helloword 与编译 u-boot 是一样的、不是吗?
好, 回到主题。 如何解决 arm-none-linux-gnueabihf-的编译链中缺少文件的问题?
不清楚缺少什么。 您能解释一下吗?
我们已经介绍过、Linux 开发套件不用于 R5F 开发。
谢谢。