This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:edge-ai-gallery 定制视频

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1297729/sk-tda4vm-edge-ai-gallery-custom-video

器件型号:SK-TDA4VM

你好。

我使用 SK-TDA4VM、

我想在首次打开电源时显示的边缘 AI 库中的自定义视频。

但是、当我选择自定义视频时、请选择任何型号、然后按"开始"、屏幕将会冻结。

当我选择现有视频时、它也会冻结。

和 CSI 工作正常。

我想知道如何解决此问题。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享您正在使用的自定义视频以及您要选择的模式。

    是否可以确认自定义演示运行或显示冻结是否继续而不进行演示运行??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前的 SDK 版本为8.6。
    使用的视频是自己拍摄到一个视频中的图像组合。
    使用自定义函数时、情况的特性如下。
    1.按下"开始"按钮时显示停止。
    2.鼠标光标无法移动并 单击任何内容。
    3.在这种状态下,   通过终端运行"../app_edgeai.py ./configs/object_detection.yaml "可以正常工作。
    4.当操作并强制关闭时,会再次出现停止显示的画面。

    我没有检查所有的,但一些现有的视频有这个现象。
    它们如下。
    left-1280x720.avi
    OOB-GUI-video1~6.h264
    right-1280x720.avi
    依此类推。

    能够正常工作的视频是 video_0000_h264.h264、video_0000_h264.mp4。

    在模型的情况下,无论我选择什么,以上结果似乎没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我准备了一张新的 SD 卡并设置了最新的 SDK 版本。

    版本:09.00.01.03发布日期:2023年10月12日

    与8.6版不同,内置视频似乎工作正常。 但是、当涉及自定义视频时、虽然屏幕不会冻结、但会出现以下问题:

    1. 选择自定义视频并按"开始"。
    2. 选择窗口消失后、只有左侧的"Custom"部分亮起、没有进一步的响应。

    用作自定义视频的文件是"MOT16-03.mp4"、位于以下路径: https://github.com/ifzhang/FairMOT/tree/master/videos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我把这个线程分配给我们的 edgeai 专家。

    他会在这个问题上回到你身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyojin:

    您是否可以尝试使用 python 应用程序或 OptiFlow (请参阅文档以获取参考)来运行此.mp4文件而不是 GUI。 如果该操作成功、则我们可以进一步调试 GUI 存在什么问题。

    也是可以将这个.mp4视频转换为.h264文件,如果是的话,我可以分享一些命令如何进行转换。 有了.h264视频、调试会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyojin:

    目前、GUI 应用程序仅支持宽度>= 1280、高度>= 768的视频。 我建议您将 h264视频的大小调整为1280x768。

    提到这一信息可能在文档中丢失了。 感谢您提交本期内容。 此问题将在下一版本中修复、其中 GUI 可以支持具有任何分辨率的 h264视频。

    目前,您可以使用 ffmpeg 将视频大小调整为1280x768。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    根据您的建议、我将.mp4转换为.h264、现在 OptiFlow 和 GUI 都可以正常运行。

    在分辨率方面、即使是自定义视频分辨率为1920x1080、它在转换为.h264后也能很好地工作。

    谢谢您、我解决了这个问题。

    谢谢你。 祝您度过美好的一天!