This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:用于图像存储的 RGB888格式

Guru**** 2540060 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1298273/tda4vm-rgb888-format-for-image-storage

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家!

现在正在8.06版上调试 X8B、单个相机保存的图像格式为 NV12格式、请问我们是否可以将 NV12格式修改为 RGB888格式以存储图像? 如果需要、如何修改、谢谢。

此致、

萨沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 X8B 版本8.06? 您能说明一下吗?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我  在 TDA4VM 平台上使用 Linux SDK8.6、  想要输出 rgb888、我该如何修改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是从哪个接口? 哪个模块? DSI 和 eDP 已经以 RGB 格式输出、这是您要找的吗?  

    此致、

    布里耶什