This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5510A:我需要获得授权才能下载适用于 Window XP 的 CCS 6.2.0以便进行移植。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1298952/tms320vc5510a-i-need-to-get-authorization-to-download-ccs-6-2-0-for-window-xp-for-porting

器件型号:TMS320VC5510A

尊敬的 TI 支持部门:

我正在将基于3.3的旧 CCS 工程迁移到最新的 CCS 版本、该工程基于 XP 中。  但我需要先转到 CCS 6.2分阶段迁移它们、这是 XP 的最后一个版本。 当我访问 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/5.5.0.00077时 、它不允许我下载该版本-请参阅屏幕截图底部的下面部分。  您能否提供允许我下载适用于 XP 的 CCS 6.2.0的授权?

BTW、我澄清了我位于加利福尼亚州、此商品不用于出口。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki,这个页面放错了下载链接到文档部分下面几行. 现在一切都好了。