This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:使用 SysConfig 进行 DDR 配置

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1294591/am625-ddr-configuration-using-sysconfig

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我的客户希望使用 AM625x 开始软件开发。
这些器件 针对 AM62x (09.00.00)使用了 SysConfig (dev.ti.com/.../ 子系统寄存器配置(0.09.10)和 MCU+ SDK。

Question:
问题1:尚不清楚如何使用/实现 SysConfig 生成的文件。
在哪里可以找到此类信息?

Q2:客户想了解 DDR 硬件矫正或软件矫正的详细步骤。
在哪里可以找到此类信息?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro-San,

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    user6021594 说:
    Q1:不清楚如何使用/实施 SysConfig 生成的文件。
    在哪里可以找到此类信息?

    若要查找与 DDR 配置相关的信息、请参阅 MCU+SDK 文档的 DDR 模块。

    请参阅  DDR 模块 

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    感谢您对问题1的回答。
    您还能回答问题2吗?

    我还有其他关于 Q1的问题。
    Q1-2:
    客户参考了文档并由 SysConfig 生成了*。dtsi 文件。
    但目前尚不清楚如何在 Linux SDK 中使用*。dtsi 文件构建 SD 卡映像。
    他指的是以下文件。
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Overview/Top_Level_Makefile .html

    Linux SDK 版本是 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.00.00.03。
    您能否告诉我如何使用自定义的*。dtsi 文件构建 SD 卡映像?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koichiro、也检查 DDR 寄存器配置工具中的自述文件链接。  其中会提供一些关于如何处理生成的输出文件的信息。  如果仍不清楚、请告诉我、与 SDK 9.x 相关的信息可能已有点过时

    DDR 控制器和 PHY 执行必要的硬件矫正和训练。  DDR 的 uboot 驱动程序将负责完成此任务所需的所有排序。  该自述文件还会列出所执行的训练操作。

    此致、

    詹姆斯