在使用 Edge AI Studio 中的自定义图像数据集时、 我想知道:
无论是 TI 提供任何数据增强技术以及任何自有数据配置、还是使用任何开源库中的任何增强和整理技术、 或者它不提供数据增强和数据处理支持、如果需要、我们必须自行进行离线处理?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用 Edge AI Studio 中的自定义图像数据集时、 我想知道:
无论是 TI 提供任何数据增强技术以及任何自有数据配置、还是使用任何开源库中的任何增强和整理技术、 或者它不提供数据增强和数据处理支持、如果需要、我们必须自行进行离线处理?
Anu 您好、
感谢您的提问。
当前版本的 Edge AI Studio Model Composer 不支持工具中的数据增强技术。 在内部、该工具会将数据分区到训练、验证和测试集中、但最终用户无法直接看到这些数据。 由于您使用的是自定义图像数据集、因此在将数据集导入到 Model Composer 之前、可以使用外部/离线工具应用到该数据集。
开发团队正在考虑对 该工具新功能的请求、如果您能为我们提供有关您所需内容的更多见解、我们将不胜感激:
是否有您认为在该工具中有用的特定数据增强技术?
您希望在该工具中提供哪些数据配置功能?
提前感谢您。
马丁
。
Anu、您好!
我们使用光学和毫米波检测叉来进行模型训练、这些存储库在训练过程中使用了几种图像增强技术。 有关更多详细信息、您可以参考 github.com/.../edgeai-modelmaker 以及它从 edgeai-torchvision 和 edgeai-mmdetection 中调用的脚本。 这将回答您有关数据增强的问题。
我们没有实施任何特定的数据饱和技术-可以概括来说、您能否提供您所想到的任何特定数据饱和技术的详细信息?
谢谢。