This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM5718:PORZ 上信号较低 CAN't 在 am5718 PLAT-2中重新启动 Linux

Guru**** 2556550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1295606/am5718-am5718-low-singnal-on-porz-can-t-restart-the-linux-in-am5718-plat--2

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我 使用 AM5718设计了电路、并期望使用重置按钮重置系统, 系统 是 linux4.9、 它  来自  given SDK:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.03.00.05-linux-x86_Install.bin;

系统正常运行后、我为 PORZ 引脚提供大约300ms 的低电平、但系统崩溃、并且未重新启动 u boot 并启动 Linux。

 当我按下复位按钮时、没有打印输出、评估板崩溃、我需要关闭电源然后重新启动才能再次工作。

我当前正在从 SD 卡引导。

启动后、SysConfig 信号将用作 GPMC 器件引脚。

我的电路板没有 JTAG 功能。

是否可以通过引入一个低电平来直接重置复位引脚、持续时间为300ms、一段时间不是吗?

我想问问题出在哪里? 如何解决该问题? 请帮我解决这个问题。

谢谢!此致!