This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-LCD1:SK-LCD1时序图

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, SK-LCD1, SK-AM62B, SK-AM62-LP, SK-AM62
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1297592/sk-lcd1-sk-lcd1-timing-diagram

器件型号:SK-LCD1
主题中讨论的其他器件: SK-AM62BSK-AM62-LPSK-AM62、AM625

您好

关于 SK-LCD1、

我已在互联网上搜索相关信息、但没有找到与 SK-LCD1类似的时序图。

是否有任何其他相关信息?

13-01HIEB0HF0-S V1.0 20200507.doc (mouser.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vic Chang:

    SK-LCD1是一款  10.1英寸的 OLDI LCD。

    https://www.ti.com/tool/SK-LCD1

    1920x1200 OLDI/LVDS LCD 显示附件套件是一个附加附件、适用于 AM62x 处理器(SK-AM62、SK-AM62B、SK-AM62-LP 等)的入门套件 EVM、以添加触摸和显示功能、用于评估 HMI、工业 PC 和其他需要显示的用例。 TFT LCD 屏幕是10.1"显示屏、具有 WUXGA 分辨率(1920x1200)并支持10点电容式触摸。

    有关可用的时序信息、请参阅 AM625数据表。

    此致、

    斯里尼瓦萨