This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Create-sdcard.sh 问题

Guru**** 2546060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1295291/am5728-create-sdcard-sh-issue

器件型号:AM5728

您好!

我正面临一个有趣的问题,关于 SD 卡的创建。

我将 create-sdcard.sh 在 Ubuntu 18.04中从 ti-sdk-5.03运行./dac、并为5728处理器板加载自定义映像。 电路板成功启动。

但是、当我在 Ubuntu 20.04中从 ti-sdk-5.03运行相同的./create-sdcard.sh 脚本、并在相同的定制5728处理器板的相同卡中创建自定义映像时、该主板无法引导。

这个问题我们只在 Ubuntu 20.04中遇到,但在 Ubuntu 18.04中,它的工作方式就像一个魅力。

此致、

斯瓦鲁普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师非常适合感恩节假期、预计会有延误。
    对于给您带来的不便、我们深表歉意、感谢您的耐心等待。

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    请查看 SDK 版本文档:

    software-dl.ti.com/.../Release_Specific_Release_Notes .html

    我们建议您使用文档下注明的 Linux 主机。 所有测试均在这一范围内完成。

    此致、

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    我能够通过将 create-sdcard.sh 中使用的"parted"命令从 v3.3降级到 v3.2来修复 Ubuntu 20.04中的问题。 这解决了我的分区问题。

    此致、

    穆拉利德哈兰·斯瓦罗普