请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 您好!
我的客户想向您询问 AM62x 的 DMA 转移情况。
他们将在 GPMC 上连接 FPGA、并希望在 GPMC 和 DDR 之间使用块复制 DMA (BCDMA)。
是否可以操作以下用例?
- BCDMA 从 LPDDR4到 GPMC 的数据传输
- BCDMA 从 GPMC 到 LPDDR4的数据传输
< GPMC Setting >(此选项用于连接 FPGA。)
- DeviceType:NOR 类闪存异步和同步器件
- devicesize:16位
- MUXADDDATA:地址和数据多路复用连接器件
- 读取/WRITEMULTIPLE:多重访问
- 读/写类型:同步
- ATTACHEDDEVICEPAGELENGTH:32字节
注意:除 FPGA 之外、GPMC 上还具有 SRAM。 (CSS 不同。)
谢谢。此致、
秀明