This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:当涉及 USB 集线器时、SoC 可以直接从 USB 闪存驱动器引导(请参阅 BOOTMODE8:主机 MSC 引导) Linux?

Guru**** 2546430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1296846/am6442-it-is-possible-for-the-soc-to-boot-directly-from-a-usb-flash-drive-when-a-usb-hub-is-involved-see-bootmode8-host-msc-boot-linux-wise

器件型号:AM6442

与 SOM 开发人员的常见问题[ Brian Berner 知道我正在处理]

如果我有一个 USB 集线器连接到 A53正常控制的 USB 3.x 端口,还可以从连接到同一 USB 集线器的 USB 闪存驱动器(在 PCB 上的设备或 IC )启动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    不、它无法引导。 ROM 不支持 USB 集线器。