This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:在 OpenVX 节点中集成开关通道功能

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1297110/faq-tda4vm-integrate-switch-channel-functionality-in-an-openvx-node

器件型号:TDA4VM

如何集成可选择在 OpenVX 节点中处理的通道的开关通道功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们切换至控制器时、开关通道功能将在对象阵列上 不该做

    事项 希望在 OpenVX 节点上执行 vxReplicateNode(),以便并行处理所有4个对象数组,而只是通过该节点传递所需的通道。 这样只会创建节点上的一个实例、并且只能通过该节点处理所需的通道、在运行时、我们可以切换需要处理的通道。 以下补丁是在 J721e 上的 SDK 8.6上创建的、其中的开关通道功能集成到了 TIvxImgPreProcNode 和 TIvxDrawBoxDetailsNode。 请参考此补丁以在其他节点上实现相同的配置。 补丁应应用于${PSDKRA}/vision_apps/ /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Add_5F00_Switch_5F00_Channel_5F00_Feature.patch 为了演示该功能、我已修改了 app_tidl_od_cam 应用程序、该应用程序展示了如何使用该功能。 请参阅以下补丁以了解对应用程序所做的修改。 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Modified_5F00_application.patch 此致、 尼基尔