This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:使用 I/O 焊盘配置和放大器找出 GPIO 引脚编号;引脚多路复用器

Guru**** 2546750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1295669/j784s4xevm-figuring-out-gpio-pin-number-with-i-o-pad-configuration-pin-mux

器件型号:J784S4XEVM
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

团队、您好!

我尝试从原理图中找出 MCAN0_Rx (GPIO 引脚)的引脚编号(PROC141E2 (001)_SCH.pdf)

但在 Dio 模块的 mcuss_demo 软件中、没有确切的引脚定义。

此外 ,当我观察到 STB 引脚(TCAN1042 CAN 收发器)时,它如何使用使能 App_Enable 中的收发器。

只有 Dio 通道69与 STB 引脚编号匹配。 您可以帮助说明 CSL_WKUP_GPIO0_BASE 以及为什么在这里使用值0x60吗?

同样、我假设 Rx 引脚编号或通道必须从  

您能告诉我如何提取它吗?

此致、

Divya。