This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS V12在安装新 SDK 后在 Linux 上崩溃

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC3235SF, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1295513/ccstudio-ccs-v12-crashes-on-linux-after-installing-new-sdk

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:CC3235SF、CC2652P、

亲爱的先生们,

我在 Ubuntu 22.04上运行 CCS V12.3、以开发 CC3235SF 器件并对其进行编程。 工作正常。

我安装了一个新的 SDK (cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29)、用于对 C2652P 器件进行编程。 我们在设计中经常使用它们。

之后、我导入了多个项目(SimplePeripheral、multirole、...) 并且编译没有任何问题。 我第一次启动调试时、系统要求我更新 XDS110固件、我是毫无问题地进行了更新。

不过、只要 IDE 完成加载程序并启动调试会话、整个 CCS Studio 就会崩溃并消失。 仅在加载程序时也会发生这种情况。 使用其他计算机上的旧版 CCS、可以成功对我们的电路板进行调试和编程。

我已将 CCS 更新到12.4版、但不能 解决这个问题。 我还使用 sudo 重新安装了 install_drivers 脚本

我在 eclipse 日志或 Linux syslog 中都看不到任何相关内容。  

您能告诉我如何解决这个问题吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Ubuntu 22.04计算机上尝试对 C2652RB 器件使用相同的 SDK 和 CCS 版本。 我没有遇到任何问题、因此它必须是特定于您的环境的内容。

    您能否提供任何调试服务器转储文件? 可以使用支持对话框找到它们:

    调试服务器日志也可能很有用。 您需要首先显式启用日志记录。  

    有关转储文件和日志的更多信息、请参阅以下文章:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki、

    感谢您的快速回答。

    请查找以下日志:Eclipse 日志和调试服务器日志。 我不知道它们是否包含很多信息,因为 IDE 崩溃完全避免了写日志消息。

    我无法激活调试服务器转储、因为一旦它要启动调试会话、IDE 就会崩溃

    顺便说一下、我曾尝试使用 CC3235SF 调试会话、但它可以正常工作。 它是 CC2652P 崩溃的处理器。 是否可能是 XDS110更新固件的过程?

    期待您的答案和解决问题的建议

    e2e.ti.com/.../log_5F00_eclipse_5F00_241123.loge2e.ti.com/.../log_5F00_ccs_5F00_241123.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用-console 或-debug -consoleLog 选项运行 CCStudio、它会结束:

    分段故障(磁芯卸载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法激活调试服务器转储,因为一旦它要启动调试会话,IDE 崩溃

    即使崩溃是瞬时的、除非 IDE 在尝试启动调试会话之前崩溃、否则我预计会有一些小的转储。

    顺便说一句,我尝试调试使用 CC3235SF 的会话,但它可以正常工作。 它是 CC2652P 崩溃的处理器。 是否是 XDS110更新固件过程?

    如果您使用-e 运行 xdsdfu 实用程序、它是否会检测到 CC2652P 的 XDS110?

    有关 xdsdfu 实用程序的详细信息,请参见以下文章。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALFqIj4dX6S.TZRERoSphA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST