This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:当将 DSI vBackPorch 和 vSyncLen 值设置为高于上限时、是否会影响 DSI 的正常使用?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1296020/tda4vm-when-set-dsi-vbackporch-and-vsynclen-value-over-limit-will-it-affect-the-normal-use-of-dsi

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI 专家

我正在使用一个特殊的监视器,它的 vBackPorch 和 vSyncLenparameter 值超过了0x3F 的限制,我想知道如果我修改下面的代码,这会不会导致我无法使用 DSI 或其他问题?

监控参数值:宽度=320、             高度=320;

                     hFrontPorch=230       vFrontPorch=100

                     hBackPorch=200        vBackPorch=100

                     hSyncLen = 50           vSyncLen = 80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI 输出对这些字段不支持大于此大小的模式、因此即使您修改这些检查、也可能不起作用、因为 寄存器的字段大小如下所示。  

    此致、

    布里耶什